This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 PMSM 电机控制应用中、我想使用同相电流检测、因此不需要与低侧晶体管导通时间链接。
默认情况下、我会 通过 PWM 事件触发 ADC 采集启动、但是-假设相对于 PWM 事件延迟 ADC 采集时间是1us 吗?
我希望我的 ADC 采集不能在切换发生时同时启动、而是稍微延迟一点。
因此:
发生 PWM 事件
2.delay 1us
3. ADC 被触发
此致、
亚当
您好、Adam、
我认为没有任何针对这个功能的东西。
我想您可以使用 PWM 事件在同一引脚上触发两个 ADC 转换、并设置第一个转换、使其花费1us、然后使用第二个 ADC 转换的结果。 您可以设置两个 SOC 以转换同一信道、从而轻松实现此目的。
此致、
本·科利尔