This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ADC 由 PWM 触发、但已延迟

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361401/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-triggered-by-pwm-but-delayed

器件型号:TMS320F28379D

您好!

在 PMSM 电机控制应用中、我想使用同相电流检测、因此不需要与低侧晶体管导通时间链接。

默认情况下、我会 通过 PWM 事件触发 ADC 采集启动、但是-假设相对于 PWM 事件延迟 ADC 采集时间是1us 吗?

我希望我的 ADC 采集不能在切换发生时同时启动、而是稍微延迟一点。

因此:

发生 PWM 事件

2.delay 1us

3. ADC 被触发

此致、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我认为没有任何针对这个功能的东西。

    我想您可以使用 PWM 事件在同一引脚上触发两个 ADC 转换、并设置第一个转换、使其花费1us、然后使用第二个 ADC 转换的结果。 您可以设置两个 SOC 以转换同一信道、从而轻松实现此目的。   

    此致、

    本·科利尔