This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:与 F28p55x 中支持的 GPIO 相关的混淆

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363278/tms320f28p550sj-confusion-related-to-gpio-supported-in-f28p55x

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我对 F28p55x 中支持的 GPIO 引脚感到困惑。

我发现数据表中提供的数据、TRM 中的位表以及相应头文件中的位位置不一致。

GPIO229:它在外设多路复用表中没有提到、但在 TRM 的头文件和位表中可用。

GPIO 231:GPIO236 -它不在外设多路复用表中提及、但存在于头文件中的"但适合"字段中。

您能否提供 F28p55x 中实际支持的 GPIO 列表?

谢谢。

穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    F28P55x 上不存在 GPIO229

    存在 GPIO230、唯一存在较高的 GPIO 是 GPIO236。

    对于这些不一致之处深表歉意。 SysConfig 工具包含 F28P55x 上的正确 GPIO。 我们将在下一版 C2000Ware 和技术参考手册中纠正这些不一致之处。

    谢谢!

    卢克