请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ 主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好!
我对 F28p55x 中支持的 GPIO 引脚感到困惑。
我发现数据表中提供的数据、TRM 中的位表以及相应头文件中的位位置不一致。
GPIO229:它在外设多路复用表中没有提到、但在 TRM 的头文件和位表中可用。
GPIO 231:GPIO236 -它不在外设多路复用表中提及、但存在于头文件中的"但适合"字段中。
您能否提供 F28p55x 中实际支持的 GPIO 列表?
谢谢。
穆库尔