This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ALT 在 MUX 位置表中的含义

Guru**** 2521220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363321/tms320f28p550sj-meaning-of-alt-in-mux-position-table

器件型号:TMS320F28P550SJ

您好!

ALT 在这个表中意味着什么?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FM、

    我认为这是在显示的、因为在128/100引脚封装上、这些信号到达2个引脚。  在这些封装上、VREFHI 的2个引脚应在 PCB 上短接在一起。  这些封装上的 VREFLO 引脚也是如此。  您可以使用第一个列表中提到的多路复用器选择来选择 AIO 功能。

    此致!
    马修