大家好、
我在设计中使用 F280025微控制器。
当我使用 CCS 刷写软件时、我的代码按预期工作。 但在电源复位后、 该软件似乎是空白的、并且根本没有运行。
在配置中、我已选择"CPU1_FLASH"。
在链接器文件中、起始地址对应于闪存
"开始 : origin = 0x080000, length = 0x000002"
在 PCB 设计过程中、我错过了一件事:我尚未向 GPIO26和 GPIO32提供高电平(1)、就像引导模式选择中提到的那样、我的理解是 CCS 将使用软件来处理这件事。
请帮我解决这些问题、
1.解决电源复位后软件空白的问题。
2.我们是否真的需要向 PCB 上的 GPIO26和 GPIO32提供高电平(1)?
3.目前我的所有配置都处于调试模式、如何在 CCS 中将其更改为释放模式?
谢谢。
Jayant