This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:刷写后电源复位

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363868/tms320f280025-power-reset-after-flashing

器件型号:TMS320F280025

大家好、

我在设计中使用 F280025微控制器。

当我使用 CCS 刷写软件时、我的代码按预期工作。 但在电源复位后、 该软件似乎是空白的、并且根本没有运行。

在配置中、我已选择"CPU1_FLASH"。

在链接器文件中、起始地址对应于闪存

"开始       : origin = 0x080000, length = 0x000002"

在 PCB 设计过程中、我错过了一件事:我尚未向 GPIO26和 GPIO32提供高电平(1)、就像引导模式选择中提到的那样、我的理解是 CCS 将使用软件来处理这件事。

请帮我解决这些问题、

1.解决电源复位后软件空白的问题。

2.我们是否真的需要向 PCB 上的 GPIO26和 GPIO32提供高电平(1)?

3.目前我的所有配置都处于调试模式、如何在 CCS 中将其更改为释放模式?

谢谢。

Jayant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jayant。

    Unknown 说:
    1. 解决电源重置后软件空白的问题。

    编程/下电上电后、如何检查闪存是否为空白?

    Unknown 说:
    2. 我们是否真的需要向 PCB 上的 GPIO26和 GPIO32提供高电平(1)?

    它是 GPIO24、而不是26。 是的、需要将器件置于闪存引导模式。 有一些方法可以将单个 GPIO 用于引导模式引脚或更改默认(24/32)引脚、但这需要对 OTP 存储器进行编程。 有关详细信息、请参阅数据表/TRM。

    Unknown 说:
    3. 目前我的所有配置都处于调试模式、如何在 CCS 中将其更改为释放模式?

    请在此处查看信息: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/optimization_guide/phase3/memory.html#executing-from-flash 

    此致!

    凯文