请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好、先生!
您知道在 TMS320F28388D 中、我们必须小心地为其提供1.2V 之外的前3.3V 电压。我想问您、如果我可以提供3.3V 电压但未提供1.2V 电压、则 RESET 将无法开始计数以释放复位?
因为在 PMM 块的数据表中、3.3V 和1.2V 似乎有用于释放复位的与门。
İf 你告诉我,我会很感激
提前感谢
塞米赫·森尤兹