This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 的电源序列

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364537/tms320f28388d-power-sequence-of-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D

您好、先生!

您知道在 TMS320F28388D 中、我们必须小心地为其提供1.2V 之外的前3.3V 电压。我想问您、如果我可以提供3.3V 电压但未提供1.2V 电压、则 RESET 将无法开始计数以释放复位?
因为在 PMM 块的数据表中、3.3V 和1.2V 似乎有用于释放复位的与门。

İf 你告诉我,我会很感激
提前感谢
塞米赫·森尤兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为在 PMM 模块的数据表中、似乎有一个用于释放复位的与门和1.2V。

    这是正确的、在 VDD 出现一段时间后才能释放复位。

    此致、

    本·科利尔