请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
在调试工程时、 FAPI_F28P55x_EABI_v4.00.lib 中的某些函数存在 错误:
在"C:/working/c2000_nw_flashapi_master/F28P55x_FlashAPI_Source/C2000_F28P55x_FlashAPI_V4.00 FlashAPI/Source/Fapi/Init.c"中找不到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。""

然后、我打开 "FAPI_F28P55x_EABI_v4.00.00.lib" 、发现其中有相同的路径、我想知道在使用此库时有没有任何配置?