This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:FAPI_F28P55x_EABI_v4.00.00.lib can't find a source file at...

Guru**** 2530630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366055/tms320f28p550sj-fapi_f28p55x_eabi_v4-00-00-lib-can-t-find-a-source-file-at

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

尊敬的 TI 专家

       在调试工程时、  FAPI_F28P55x_EABI_v4.00.lib 中的某些函数存在 错误:

      在"C:/working/c2000_nw_flashapi_master/F28P55x_FlashAPI_Source/C2000_F28P55x_FlashAPI_V4.00 FlashAPI/Source/Fapi/Init.c"中找不到源文件

      找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。""

               

    然后、我打开 "FAPI_F28P55x_EABI_v4.00.00.lib" 、发现其中有相同的路径、我想知道在使用此库时有没有任何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是错误。  也就是说、它无法找到闪存 API 库函数的源代码。  未为闪存 API 库提供源代码。 因此、这不是问题。  您可以忽略该消息并继续进行开发/调试。

    谢谢。此致、
    瓦姆西