This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:新型 GMCC 电机未运转 TMS320F280049

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357979/tmdshvmtrinspin-the-new-gmcc-motor-didn-t-work-using-c200-ware-motor-control-sdk-on-microprocessor-tms320f280049

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F280049

您好、TI 团队、

我有一个来自 Samsung Ware_Motor 的旧 PMSM 电机、其使用 C2000 SDK_2_01_00_00在 TI 的 TMS320F280049上运行良好。 最近、我将该电机从 GMCC 改为新的 PMSM 电机、并根据新的电机规格修改了电机参数、因此新的电机不工作。

user.h 中定义的旧 Samsung 电机参数  

user.h 中定义的新 GMCC 电机参数

主要区别在于 Samsung 电机具有4个极对、而新的 GMCC 电机具有3个极对。 我 相应地修改了 is13_fwc_mtpa.c 中的速度 Hz、以反映该更改。

完成上述更改后、我编译了代码、将代码链接到 bin 执行程序、然后加载并在 F280049C 上运行、但电机没有移动。

我不知道我还应该改变什么才能使它正常工作。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 FAST 估算器使用 is05_motor_id 来识别电机参数、然后使用识别的电机参数来运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了文件 is05_motor_id.c、您能否提供一些用户指南文档来说明如何使用该文件确定电机参数? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请浏览以下文件夹中的实验用户指南、按照该指南运行相关的实验。

    \ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\common\sensorless_foc\docs\labs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、罗艳明、谢谢大家的帮助。 我已经使 GMCC 电机和压缩机完美运行。