This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CMPSS 配置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365288/tms320f280025-cmpss-configuration

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:SysConfig

分离线程 TMS320F280025:TMS320F280025的软件问题- C2000微控制器论坛

2.对于 CMPSS:

a.如果我们可以 按照如下所示将 CM3_HP3、CM3_LP4设置为:以下代码是否存在任何错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    如所示 表14-2. 模拟引脚和内部连接 在 TRM 中、 48引脚封装没有多路复用器选项 CM3_LP4。 如果用户设置了该值、则会出错。

    如果器件封装不是48引脚封装、用户应按 SysConfig GUI 右侧的"Show Device View"。   

    然后单击"switch"按钮并选择所需的软件包。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    我们使用80引脚封装、因此我们需要使用  SysConfig GUI 来设置 pinmux? 此外、如果我们的程序有任何错误? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    如果不使用 SysConfig GUI、则无需担心引脚选择。 您可以将值 CM3_LP4传递给代码片段中显示的函数 AsysCtl_selectCMPLPMux ()。

    此致、

    哈迪