请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 主题中讨论的其他器件:SysConfig
分离线程 TMS320F280025:TMS320F280025的软件问题- C2000微控制器论坛
2.对于 CMPSS:
a.如果我们可以 按照如下所示将 CM3_HP3、CM3_LP4设置为:以下代码是否存在任何错误:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
分离线程 TMS320F280025:TMS320F280025的软件问题- C2000微控制器论坛
2.对于 CMPSS:
a.如果我们可以 按照如下所示将 CM3_HP3、CM3_LP4设置为:以下代码是否存在任何错误: