主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、
我正在使用 DAC80502EVM 板、它连接到 Launchpad TMS320F28379D 进行连接。 DAC A 配置为检查 DAC 输出。 我们在进行输出时面临一些问题。
对于更改 DACVAL、DAC 输出不变。
2.当在 TP1和 TP2之间连接同轴电缆(鳄鱼端 子)时、针对不同的 DACVAL 更改输出(即使 BNC 端子未连接到任何位置)。

请告知我们、需要在现有 EVM 板中进行任何修改。
谢谢
J·R·库马尔
SMPL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 DAC80502EVM 板、它连接到 Launchpad TMS320F28379D 进行连接。 DAC A 配置为检查 DAC 输出。 我们在进行输出时面临一些问题。
对于更改 DACVAL、DAC 输出不变。
2.当在 TP1和 TP2之间连接同轴电缆(鳄鱼端 子)时、针对不同的 DACVAL 更改输出(即使 BNC 端子未连接到任何位置)。

请告知我们、需要在现有 EVM 板中进行任何修改。
谢谢
J·R·库马尔
SMPL
尊敬的 Rohit:
您的问题似乎与本主题中的问题类似:
(+) DAC80502:DAC80502EVM 的 SPI 时钟引脚问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛
您的 SCLK 信号可能存在问题、当您探测它时已修复。 您能否确认您的 SCLK 信号完整性?
谢谢。
埃林
我 还检查了时钟信号。 通过 SPI 发送数据时此错误。 我 也遵循了下面的线程,但它不适合我。
DAC80502EVM:无法使用 MSP430F5152 SPI 设置输出电压。 以前在工作... -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛
基于上面的线程、我删除了 JP5、DAC A 输出是输入的一半。 当 JP5 再次闭合时、输出是相同的(2.5V)。
尊敬的 Rohit:
JP5确定 DAC 输出的加电电压。 因此、为了测试它、您需要短接跳线并重置 DAC 的功率、然后您将看到输出从0V 开始。
您能否发送要发送到器件的 SPI 信号的屏幕截图? 最好验证 SCLK、SDI 和 CS 信号。
您也可以申请 DAC80502-01EVM 样片、这款 EVM 对外部硬件没有任何要求。 该 EVM 较新、可能需要较少的调试。
谢谢。
埃林