This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:DAC80502-01EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, DAC80502-01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364829/dac80502-01evm-dac80502-01evm

器件型号:DAC80502-01EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

我正在使用 DAC80502EVM 板、它连接到 Launchpad TMS320F28379D 进行连接。 DAC A 配置为检查 DAC 输出。 我们在进行输出时面临一些问题。

对于更改 DACVAL、DAC 输出不变。  

2.当在 TP1和 TP2之间连接同轴电缆(鳄鱼端 子)时、针对不同的 DACVAL 更改输出(即使 BNC 端子未连接到任何位置)。

请告知我们、需要在现有 EVM 板中进行任何修改。

谢谢

J·R·库马尔

SMPL