您好、专家!
我要求为我的客户提供服务。
输出 OVP 使用模拟比较器、比较器阈值为2.79V (对应于输出14V)、数字滤波为10us。
通常在轻负载下受2.79V 保护:
CH1:12V CH3:DAC 输出2.79V CH4:CMP1采样//正常工作
当电源接通时、保护点会严重变化、但 DAC 输出保护点设置不会发生显著变化。
CH1:12V CH3:DAC 输出2.79V CH4:CMP1采样
我们检查 COMPSTS 以扭曲 GPIO、高负载 条件实际上会跳闸、但模拟电压不 超过2.7V 的 DAC 阈值