This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、Expert 先生、
这两个示例代码 Ethernet_ipc_ex1_basic_c28x1和 Ethernet_ipc_ex1_basic_cm 之间有什么区别?
这两个示例不启用以太网 GPIO?
Ethernet_ipc_ex1_basic_cm 实例是否安装在"CM"内核中?
如果在 CM 内核中安装了 ethernet_ipc_ex1_basic_cm、则哪个内核是安装的 enet_lwip 实例?
换句话说、我无法找到并理解两个实例是如何加载到 cm 内核中的。
如果你能让我摆脱这种模棱两可的情况,我将不胜感激。
此致
您好!
此示例演示了如何使用 IPC 将数据从 C28x 内核传输到 CM 内核。 在这种情况下 、它 使用 IPC 命令发送数据包地址、即数据包长度、CM 内核代码使用该数据包长度通过以太网发送数据包。
此示例有两个工程、一个用于 C28x (Ethernet_ipc_ex1_basic_c28x1)、一个用于 CM (Ethernet_ipc_ex1_basic_cm)。
C28x 内核是此器件上的主内核、必须配置 GPIO 和 Ehternet 时钟、然后通过 IPC 发送数据。 必须在 C28x 内核上加载此代码。
CM 内核初始化以太网、当它接收到 IPC ISR 时、它会发送以太网数据包。 此代码必须放置在 CM 内核上。
建议首先运行 C28x 内核、然后运行 CM 内核、以使示例正常工作。
此致
西达尔特