This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:双核项目的导入变量绑定

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362208/tms320f28388d-import-variable-bindings-of-dual-core-project

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的专家:

你好! 我的客户正在开发 F28388D、他注意到在双核项目中有一个"Import-variable Binding"。

他有以下问题:

1.这种"导入变量绑定"的用途是什么? 它用于变量定义吗?  

2.如果 CPU2的变量被写入 CPU1的这个位置, CPU1是否可以 直接使用这个变量?

谢谢!

此致

奇田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita,

    正在使用哪个版本的 CCS 和 C2000Ware? 我没有看到 第二张图片中的"系统"部分、因为将 C2000Ware 5.02 CAN 双核示例导入到 CCS 12.4中。

    Unknown 说:
    1. 这种"Import-variable Bindings"的用途是什么? 它用于变量定义吗?  [/报价]

    导入变量使用已定义的变量、并将其分配为使用 system.xml 文件在系统级别导出或导入多个工程。 换句话说、如果工程之间已链接、您可以使用变量。 第二张图片中的注释是关键。

    Unknown 说:
    2. 如果 CPU2的变量写入 CPU1的这个位置、CPU1是否可以 直接使用该变量?

    由于项目的设置似乎是每个 CPU 一个项目、因此如果从外部链接、似乎可以在 CPU 之间使用变量。

    有关编译变量的软件页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_variables_in_source_code.html   
    艾什瓦里亚

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita,

    您是否能够解决此问题? 如果没有其他问题、我将继续、关闭此主题  

    此致、

    艾什瓦里亚