Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的专家:
你好! 我的客户正在开发 F28388D、他注意到在双核项目中有一个"Import-variable Binding"。


他有以下问题:
1.这种"导入变量绑定"的用途是什么? 它用于变量定义吗?
2.如果 CPU2的变量被写入 CPU1的这个位置, CPU1是否可以 直接使用这个变量?
谢谢!
此致
奇田市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
尊敬的专家:
你好! 我的客户正在开发 F28388D、他注意到在双核项目中有一个"Import-variable Binding"。


他有以下问题:
1.这种"导入变量绑定"的用途是什么? 它用于变量定义吗?
2.如果 CPU2的变量被写入 CPU1的这个位置, CPU1是否可以 直接使用这个变量?
谢谢!
此致
奇田市
Kita,
正在使用哪个版本的 CCS 和 C2000Ware? 我没有看到 第二张图片中的"系统"部分、因为将 C2000Ware 5.02 CAN 双核示例导入到 CCS 12.4中。
Unknown 说:1. 这种"Import-variable Bindings"的用途是什么? 它用于变量定义吗? [/报价]导入变量使用已定义的变量、并将其分配为使用 system.xml 文件在系统级别导出或导入多个工程。 换句话说、如果工程之间已链接、您可以使用变量。 第二张图片中的注释是关键。
Unknown 说:2. 如果 CPU2的变量写入 CPU1的这个位置、CPU1是否可以 直接使用该变量?由于项目的设置似乎是每个 CPU 一个项目、因此如果从外部链接、似乎可以在 CPU 之间使用变量。
有关编译变量的软件页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_variables_in_source_code.html
[/quote]
艾什瓦里亚