This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:#1965无法打开源文件"board.h"

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368611/tms320f28388d-1965-cannot-open-source-file-board-h

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

我尝试在 CPU1和 CPU2之间的 IPC 通信中从 c2000Ware 5.2版的 TMS320F28388D (IPC_ex3_basic_ sysconfig _C28x)中测试了一个 SysConfig 示例,但由于错误,我无法构建代码,#1965无法打开源文件"board.h"如何从. sysconfig 文件添加 board.h ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请求您共享控制台日志以查看此错误。  此外、您只会面临这个项目还是其他项目?

    我无法在 PC 上重现此问题。 我从 C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_di\IPC 导入了工程(ipc_ex3_basic_sysconfig)。   

    这是您使用的工程吗? 它在工作区中创建三个工程- ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x1和 ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x2和 ipc_ex3_basic_sysconfig _multiple。   哪个项目导致了此问题?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个项目导致了此问题?

    ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x1 和 ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x2导致了该问题

    此外,您是否只面临此项目或其他项目?

    我只会在该工程中遇到问题、该工程包含 SysConfig、

    这是您正在使用的项目吗?

    Unknown 说:
    #1965无法打开源文件"board.h"

    这是控制台日志文件中显示的错误、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请分享整个控制台日志以进一步调试。

    此外、请告诉我您正在使用的 CCS 版本和 SysConfig 版本。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要安装 SysConfig 工具?

    Pls 共享整个控制台日志以进一步调试。

    很抱歉、 根据我们的公司条款和条件、我将无法向您分享控制台日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除非我查看控制台日志、否则很难找出原因。

    1.在项目编译期间调用 SysConfig 以生成代码。  如果已安装 CCS、它应该在 \ccs\utils\sysg_1.20.0文件夹。  您可以检查工程属性是否列出了 SysConfig 工具

    2. 如果无法共享控制台 LOH,则可以通过控制台日志进行解析,查看 SysConfig 生成是否指示任何错误  

    附件是 编译期间调用 SysConfig 的快照。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以检查项目属性是否列出 SysConfig 工具

    我的工程属性未列出 SysConfig 工具。 我是否需要安装 SysConfig 工具? 如果我需要安装,请告诉我哪一个版本是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用最新版本的 CCS (12.7)和 SysConfig 1.20.0

    此致

    西达尔特