Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
我尝试在 CPU1和 CPU2之间的 IPC 通信中从 c2000Ware 5.2版的 TMS320F28388D (IPC_ex3_basic_ sysconfig _C28x)中测试了一个 SysConfig 示例,但由于错误,我无法构建代码,#1965无法打开源文件"board.h"如何从. sysconfig 文件添加 board.h ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我尝试在 CPU1和 CPU2之间的 IPC 通信中从 c2000Ware 5.2版的 TMS320F28388D (IPC_ex3_basic_ sysconfig _C28x)中测试了一个 SysConfig 示例,但由于错误,我无法构建代码,#1965无法打开源文件"board.h"如何从. sysconfig 文件添加 board.h ?
您好!
请求您共享控制台日志以查看此错误。 此外、您只会面临这个项目还是其他项目?
我无法在 PC 上重现此问题。 我从 C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_di\IPC 导入了工程(ipc_ex3_basic_sysconfig)。
这是您使用的工程吗? 它在工作区中创建三个工程- ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x1和 ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x2和 ipc_ex3_basic_sysconfig _multiple。 哪个项目导致了此问题?
此致
西达尔特
哪个项目导致了此问题?
ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x1 和 ipc_ex3_basic_sysconfig _c28x2导致了该问题
此外,您是否只面临此项目或其他项目?
我只会在该工程中遇到问题、该工程包含 SysConfig、
这是您正在使用的项目吗?
是
Unknown 说:#1965无法打开源文件"board.h"
这是控制台日志文件中显示的错误、
我是否需要安装 SysConfig 工具?
Pls 共享整个控制台日志以进一步调试。
很抱歉、 根据我们的公司条款和条件、我将无法向您分享控制台日志
您好!
除非我查看控制台日志、否则很难找出原因。
1.在项目编译期间调用 SysConfig 以生成代码。 如果已安装 CCS、它应该在 \ccs\utils\sysg_1.20.0文件夹。 您可以检查工程属性是否列出了 SysConfig 工具

2. 如果无法共享控制台 LOH,则可以通过控制台日志进行解析,查看 SysConfig 生成是否指示任何错误
附件是 编译期间调用 SysConfig 的快照。

此致
西达尔特
您可以检查项目属性是否列出 SysConfig 工具
我的工程属性未列出 SysConfig 工具。 我是否需要安装 SysConfig 工具? 如果我需要安装,请告诉我哪一个版本是合适的。