Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我对使用双核配置来编程 C2000非常陌生。 我已经看到可以让 SysConfig 一起使用 CPU1和 CPU2 (例如在 TI 教程"简化 C2000多核开发"中)、但我似乎不知道他们是如何设置的。 关于如何设置此设置、是否有任何指南或教程? 我已经尝试选择 CPU1作为上下文、然后通过 IPC 选择 CPU2引导模式、但我收到一个警告、指出"IPC 模块专为在双核系统中使用。 在单核模式下、错误检查被限制。"

提前感谢、
亚伦·布朗