This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 SysConfig 中设置双核

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362927/tms320f28388d-setting-up-dual-core-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我对使用双核配置来编程 C2000非常陌生。 我已经看到可以让 SysConfig 一起使用 CPU1和 CPU2 (例如在 TI 教程"简化 C2000多核开发"中)、但我似乎不知道他们是如何设置的。 关于如何设置此设置、是否有任何指南或教程? 我已经尝试选择 CPU1作为上下文、然后通过 IPC 选择 CPU2引导模式、但我收到一个警告、指出"IPC 模块专为在双核系统中使用。 在单核模式下、错误检查被限制。"

提前感谢、

亚伦·布朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略-使用空白示例模板进行双核设置可解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arron:

    很抱歉、我们未能为您提供回复。 很高兴听到您能够使用双核示例模板完成工作。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺