This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:已擦除的闪存存储器扇区

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367241/tms320f28062-flash-memory-sectors-erased

器件型号:TMS320F28062

工具与软件:

我发现 TMS320F28062PNT 的一个反复问题、即当器件存储时、某个 MCU 存储器扇区被擦除。 它的发病率较低、但现在已经发生了几次。 我们已经发现批号为 26AZDXW 和15CS9QW 的 MCU 有这个问题、并想知道这是某些批次的已知问题还是更一般的问题。 工艺问题不太可能出现、因为该产品已使用多年、并且仅在近期才发现此问题、内部也有不同批次出现此问题。

如有任何帮助、将不胜感激。

非常感谢

Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、

    我不知道有任何涉及闪存保留的已知问题。  我们有15年的保留规范(Tj = 55C 时)、但更重要的是、您关于某个扇区正在被擦除的评论不会是我期望的保留问题、即、我希望看到一个位或可能多个位、但采用随机方式、而不是整个扇区。

    批号分别对应2022年6月(26xxxx)和2021年5月(15xxxxx)、即使假设在生产后很快就已编程、但期限仍比15年短得多。

    是两个器件上的相同扇区吗?  编程器件与再次使用器件之间的间隔时间是多长?  您能评论一下贮存条件、例如温度、湿度等?

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的答复。


    我们在器件上对2个扇区进行编程、它两次都是被擦除的相同扇区。 我们最初2次注意到此问题是在高温流程之后发生的、因此我们最初确实将此问题归因于此(尽管我们的所有器件都进行了此热处理、但以前没有问题)。 不过、在调查此问题时、我们看到一个器件发生了这种情况、该器件经过编程后保留在正常的室温贮存约2-3周、然后再次进行测试并发现该问题。

    非常感谢

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、

    让我来跟进质量团队中的一些人、因为这种行为是不寻常的、我以前从未见过这样的情况。  我们可能需要将这些器件退回 TI 进行故障分析、不过让我先咨询其他一些器件。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、

    我请求您将器件退还给 TI 以进行故障分析。  

    退货流程记录在 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=returns 中、 具体取决于您是从 TI.com 还是从分销商处购买器件。

    您可以参考此 E2E 主题了解您可能从提交中收到的任何授权申请/要求。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、

               在发货之前、您能否将"已擦除"扇区中的数据从良好器件和故障器件转储并对其进行比较? 用户可以将扇区内容保存为十六进制文件、然后使用"Build Compare"等软件比较这些内容。 我有兴趣确定相关扇区是否被完全擦除。 即每个字的每个位都是1。 确定其他部门是否完善也很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hareesh:

    在我们之前的检查中、整个扇区已被擦除。 我们通过 JTAG 调试器查看闪存存储器确认了这一点。 其他部门似乎不受影响。 我将与我们遇到此问题但尚未重新编程的其他器件仔细检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我将开始退货流程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、

               仅仅通过 JTAG 调试器直观地查看一个扇区是不够的。 请在运送可疑设备之前执行以下操作:

    1. 将正常故障器件的整个闪存内容转储为十六进制文件、并对其进行比较。 这是要查看的内容 不限 位翻转 任何地方 位于闪存存储器中。
    2. 对可疑扇区重复#1。

    为了进行全面的分析、如果您可以向我们发送正确的闪存映像、将会有所帮助。 你可以把它作为一个私人信息发送给我或马修。 您需要发起一个友谊请求才能这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hareesh:

    我会按照你的指示,让你知道结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将器件发货给我们进行分析时、请参阅此 e2e 帖子。