This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:无法在 EtherCAT 示例中运行 Launchpad 配置

Guru**** 2528790 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373432/launchxl-f28p65x-not-able-to-run-the-launchpad-configuration-in-the-ethercat-example

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我有一个与相关问题类似的问题。 选择"LAUNCHXL_RAM"配置时、我缺失 c2000ware_libraries.cmd.genlibs 错误。

我试图 按照相关问题建议的方式删除链接器设置中的 c2000ware_libraries.cmd.genlibs、但仍然存在 ".TI.ramfunc"段错误。

也许我应该 将 ".TI.ramfunc"段规范添加到 cmd 作为另一个补丁?  

同时、由于我在编译示例时看到错误、我想知道此构建配置是否已经过测试?  

谢谢!

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    这是 LaunchPad 构建配置的一个已知问题、应在未来版本的 C2000WARE 中修复该问题。  

    请要求客户使用非 launchpad 构建配置、然后进行添加 _LAUNCHXL_F28P65X  预定义符号进行缩放。

    此致、

    Ben Collier