This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052:调试后立即显示错误

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373594/tms320f28052-errors-displayed-immediately-after-debugging

器件型号:TMS320F28052

工具与软件:

调试"C28xx:在执行0x3f2711的"Finish Auto Run"操作来设置断点时立即出现问题:(错误-1066 @ 0x3F2711)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.6.0.0.00172)"。

重写到其他程序后、我能够再次重写到正确的程序、但错误仍然显示。

此外、没有设置断点。

是否有任何方法可以解决或确认此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您正在运行什么项目? 您是否正在运行我们的某个软件示例? 是从闪存还是 RAM 运行?

    我找到了与这个相关的其他几个线程:

    1. 主题1.

    2. 主题2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在线程1中解决。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴它有所帮助。 正在关闭该主题帖。

    此致!

    Ryan Ma