This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:当同时使用--boot 和--cmac 选项时、设置--fill=0xFFFF。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374913/tms320f28386d-set---fill-0xffff-when-using-the---boot-and---cmac-options-together

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

 boot_ex1_flash_hex_lnk_cm.cmd 是否已经执行填充= 0xFFFFFFFF?

或者应将其添加到工程规格中、如下面的第三张图片所示?

对于 CM 核心应使用--fill=0xffffffff?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="554284" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374913/tms320f28386d-set---fill-0xffff-when-using-the---boot-and---cmac-options-together "] boot_ex1_flash_hex_lnk_cm.cmd 是否已执行填充= 0xFFFFFFFF?[/QUOT]

    简单看一下、它看起来是肯定的。 您是否看到其他一些结果?  

    此致、

    Ben Collier