请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28386D 工具与软件:
boot_ex1_flash_hex_lnk_cm.cmd 是否已经执行填充= 0xFFFFFFFF?
或者应将其添加到工程规格中、如下面的第三张图片所示?



对于 CM 核心应使用--fill=0xffffffff?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
boot_ex1_flash_hex_lnk_cm.cmd 是否已经执行填充= 0xFFFFFFFF?
或者应将其添加到工程规格中、如下面的第三张图片所示?



对于 CM 核心应使用--fill=0xffffffff?

您好!
[报价 userid="554284" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374913/tms320f28386d-set---fill-0xffff-when-using-the---boot-and---cmac-options-together "] boot_ex1_flash_hex_lnk_cm.cmd 是否已执行填充= 0xFFFFFFFF?[/QUOT]简单看一下、它看起来是肯定的。 您是否看到其他一些结果?
此致、
Ben Collier