This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:德州仪器(TI) XDSxx USB 调试 Probe_0错误

Guru**** 2536330 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373493/launchxl-f28379d-texas-instrument-xdsxx-usb-debug-probe_0-error

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

我将使用 CCS 来刷写我之前加载到  LAUNCHXL-F28379D Launchpad 器件中的代码。  由于以下问题、我无法再将代码加载到 RAM 或闪存。 以前、这种方法今天已经开始工作了、我可以通过终端+屏幕读取我要打印到串行终端的传感器值。  一旦我尝试刷写代码、我就无法再得到这些串行打印输出。 我在 两台机器上尝试了多条 USB 电缆、不同版本的 CCS、两台机器都是 macOS、一台是 Intel (x86)、另一台是 Apple Silicon (ARM)。  

我无法确定附加的图像是否存在此错误。 我已尽力遵循 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 上 有关2083错误的信息。 虽然我在这里可能还需要一些知识、但我不使用 JTAG、而是从笔记本电脑到 Launchpad 的 USB 端口使用 USB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能在目标配置文件中犯了一些错误。 F28379D launchpad 具有嵌入式 XDS100v2调试探针、并且看起来您已经选择了 XDS200。

    请更改您的目标配置以使用 XDS100v2。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我现在有这个问题,如果你愿意帮助。  

    https://imgur.com/gallery/ccs-issue-orNlMwz

    请注意、回复时的插入图像按钮出现问题。 已上传到 imgur。  

    基本上、现在的错误为:

    连接到目标时出错:

    (错误-2131 @ 0x0)

    无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。

    (仿真包9.3.0.00032)

    我已尝试重启并降低 TCLK。 我的硬件是否会出现故障?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="609909" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373493/launchxl-f28379d-texas-instrument-xdsxx-usb-debug-probe_0-error/5249089 #5249089"]

    无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。

    (仿真包9.3.0.00032)

    我已尝试重启并降低 TCLK。 我的硬件是否会出现故障?   

    [报价]

    在您的目标配置中、您可以使用"Test Connection"按钮吗? 从该错误日志中、我假设它将通过。

    接下来、您能否参考 Launchpad 用户指南并尝试将器件置于等待引导模式?  

    然后、您能否按照说明手动启动目标配置并连接到器件?  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-launch

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已运行测试连接、输出如下:  

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试 Probe_0]

    执行命令:

    %CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

    [结果]


    --- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

    ~/.ti/ccs1020/0/0/BrdDat
    testBoard.dat

    --- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器"libjioserdesusb.dylib"。
    库构建日期为"2021年1月1日"。
    库编译时间为"13:05:24"。
    库软件包版本为"9.3.0.00032"。
    库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    --- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

    将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    --- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]----

    没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

    --- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    --- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------

    此路径长度测试使用由64个32位字组成的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径固定在一。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径固定为1。

    --- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 执行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    某些值被损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    --- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]---------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描出0xFFFFFFFF。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 执行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    某些值被损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试 Probe_0]


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LaunchPad 用户指南中:  

    您能否确保这些开关配置正确、以便器件处于等待引导模式、并且 TRST 已正确连接?  

    此致、

    Ben Collier