This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:从 CMPSS 检测到 ePWM 跳闸(针对 OCP/OVP 执行操作)的响应时间

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376760/tms320f280039c-response-time-from-cmpss-detection-to-epwm-trip-taking-action-for-ocp-ovp

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

通常、OCP 和 OVP 保护通常使用 CMPSS 进行检测以实现、然后如果发生事件、 信号会连接到 ePWM X-BAR 以实现 ePWM 跳闸响应。

检查从 CMPSS 检测 到执行 OCP/OVP 保护的 ePWM 跳闸执行操作的总响应时间。

(1)。 它是否是 CMPSS 响应时间参数+ td (TZ-PWM)+ ePWM 引脚上的寄生负载的阶跃响应时间(21~60ns)? 这里是否缺少任何参数?

(2)。 从客户观察到在自己的电路板上测试 OCP 来看、这需要大约20ms、 在这里 ns 应该是合理的时间。  这里可能有什么问题?

CH1:PWM 输出;CH2:OCP 引脚触发信号

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    客户器件时钟的运行频率是多少、特别是 ePWM 时钟? 如果 OCP/OVP 使用 CMPSS + EPWM 跳闸区域、则20ms 的响应时间会过长。  

    为了实现最快的响应、应将 CTRIPH/CTRIPL 配置为来自异步输入。 唯一的其他延迟源来自 EPWM、该 EPWM 具有3个 TBCLK 周期锁存时间来寄存来自 CMPSS 的跳变信号。 如果 TBCLK 配置为除以器件 SYSCLK、这可能会导致 tidiig 延伸。

    此致、

    Peter