工具与软件:
尊敬的 Champ:
我要求为我的客户提供服务。
通常、OCP 和 OVP 保护通常使用 CMPSS 进行检测以实现、然后如果发生事件、 信号会连接到 ePWM X-BAR 以实现 ePWM 跳闸响应。
检查从 CMPSS 检测 到执行 OCP/OVP 保护的 ePWM 跳闸执行操作的总响应时间。
(1)。 它是否是 CMPSS 响应时间参数+ td (TZ-PWM)+ ePWM 引脚上的寄生负载的阶跃响应时间(21~60ns)? 这里是否缺少任何参数?
(2)。 从客户观察到在自己的电路板上测试 OCP 来看、这需要大约20ms、 在这里 ns 应该是合理的时间。 这里可能有什么问题?
CH1:PWM 输出;CH2:OCP 引脚触发信号

谢谢。此致、
Johnny