This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:比较器问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360437/tms320f28035-comparator-issue

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的专家:

我的客户在使用 f280416的比较器进行过压保护时遇到问题。 触发路由是(comp2A 与 DAC)-> DCBH -> DCBEVT1 ->一次性锁存器。   

当它们使用 迟滞时、可以在正确的电压电平触发 TZ。 但触发后、COMP 输入引脚上的电压将出现200mV 的升压。

当不使用迟滞时、TZ 始终被触发。 清除一次性标志无效。 COMPSTS 为0、但在反转 COMPOUT 极性时、DCBEVT1仍被触发(__LW_AT__相同)。

电压升高是否正常? 当 COMPSTS 为0时 DCBEVT 仍然触发的方式是什么?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    电压升高是否正常?

    如果输入信号由某高输出阻抗电路驱动、则电压升压是正常的。

     必须手动清除 DCBEVT1。 客户是否完成了此操作?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的回答、因此需要提高。

    DCBEVT1 必须手动清零。 客户是否完成了此操作?  [报价]

    设置 DCBEVT1的 CLEAR 位无效。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    请给我几天时间亲自尝试一下。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这方面有什么更新吗?

    谢谢!

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出现了延迟、我一直很忙、整理一个设置来进行类似测试需要一些时间。 我明天应该有时间。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我正在使用我们的 ePWM_dcevent_trip_comp 示例、该示例位于[C2000WARE]/device_support/f2803x/examples/c28/ePWM_dcevent_trip_comp 中。 我可以通过写入 TZCLR 寄存器来清除跳闸  区标志、只要 DCBL、DCBH、DCAL 和 DCAH 未主动设置跳闸区标志即可。 启用或禁用迟滞对这一点没有影响。  

     控制比较器输出如何影响 DCAEVT1/2和 DCBEVT1/2事件的设置可在中找到  DCTRIPSEL 和  TZDCSEL 状态。  

    的符号 DCTRIPSEL 在此示例中注册:  

    DCBL -> TZ2

    DCBh -> COMP1OUT

    DCAL -> TZ2

    DCAH -> COMP1OUT

    的符号 TZDCSEL 在此示例中注册:  

    DCBEVT2 ->已禁用

    DCBEVT1 ->在 DCBH 为低电平时触发、不用考虑 DCBL

    DCAEVT2 ->已禁用

    DCAEVT1 -> 当 DCAH 为低电平时触发、不用考虑 DCAL

    通过上述设置、   当 COMPSTS 为0时、跳闸区标志被设定、因此这些标志只能在 COMPSTS 为1时被清除。 请参阅 TRM 的上述片段、以了解为何只能在直流跳闸事件不存在时清除它们。 请让您的客户尝试使用上述示例并将其与设置进行比较。 如果他们有问题、请告诉我。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢重现问题。 在您的配置中、 当 DCBH 为低电平时会触发 DCBEVT1、因此当 COMPSTS 为1时、可以清除跳闸区标志。

    但是、正如我向客户确认的、他们正在使用 TZDCSEL。 ECAEVT1 = 2和 TZDCSEL。 ECAEVT1 = 2配置。 当 COMPSTS 为1时应设置该标志、当 COMPSTS 为0时可以清除该标志、但当 COMPSTS 为0时、这些标志无法清除。

    如您所说、启用/禁用迟滞不应影响标志设置/清除、但我们观察到、 仅启用迟滞就会导致问题、即使其余配置未更改也是如此。

    此致、

    挂起。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    客户是否可以通过我们的示例尝试复制我的上述结果?