Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的专家:
我的客户在使用 f280416的比较器进行过压保护时遇到问题。 触发路由是(comp2A 与 DAC)-> DCBH -> DCBEVT1 ->一次性锁存器。
当它们使用 迟滞时、可以在正确的电压电平触发 TZ。 但触发后、COMP 输入引脚上的电压将出现200mV 的升压。
当不使用迟滞时、TZ 始终被触发。 清除一次性标志无效。 COMPSTS 为0、但在反转 COMPOUT 极性时、DCBEVT1仍被触发(__LW_AT__相同)。
电压升高是否正常? 当 COMPSTS 为0时 DCBEVT 仍然触发的方式是什么?
此致、
挂起。