This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:通用电机控制项目-由于斜坡中的重力、当已经反向运转时、BLDC 电机无法启动

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377874/tms320f280025c-universal-motor-control-project---bldc-motor-not-starting-when-already-moving-reverse-due-to-gravitational-force-in-a-ramp

工具与软件:

您好!

使用无传感器(FAST)模式 进行 BLDC 电机控制。   2轮车应用

有一个问题…

在坡道中、  由于重力作用、车辆正在反向移动时、当应用油门时、电机未启动。

当 车辆 在坡道停止时、应用油门、它将启动。

请建议要查找的内容。

谢谢!

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anil

    该主题的专家目前正在度假。 请预计在6月25日之后回复。

    谢谢

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil:

    在您的应用中是启用还是禁用快速启动?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

     启用快速启动。

    下面的代码部分是罪魁祸首。

    • if (obj->speed_int_Hz >= 0.0f)

             pi_setMinMax (obj->piHandle_spd、0.0f、obj->startCurrent_a);
      }
      设计

            pi_setMinMax (obj->piHandle_spd、-obj->startCurrent_a、0.0f);
      }

    当提供油门时、实际速度为负值(因为车辆正在 倒车)。   

    从负(实际速度)建立 SPEED_INT_HZ。 直到过零向正值、IQ 为零。 这会导致电机一段时间无法移动

    修改了如下代码...

    pi_setMinMax (obj->piHandle_spd、-obj->startCurrent_a、obj->startCurrent_a);

    必须禁用强制角 >   flagEnableForceAngle = FALSE 用于从负到正的烟雾速度转换。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil:

    感谢您告知我们解决问题的方法! 很高兴听到现在情况似乎正常工作。

    此致、
    Jason Osborn