This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:KGD 封装器件的 GPIO 引脚的多功能详细信息

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380388/sm320f28335-ht-multi-function-details-of-gpio-pins-of-kgd-package-part

器件型号:SM320F28335-HT

工具与软件:

您好!

SM320F28335-HT 数据表具有3种封装 GB、PTP 和 KGD。  GB 和 PTP 封装提供每个引脚的信号描述以及多功能详细信息。 对于已知的合格裸片器件、提供了裸片焊盘信息以及信号名称、但数据表中未提供每个 GPIO 引脚的多功能或替代功能。  

KGD 器件是否具有与 GPIO 进行多路复用的备用功能? 如果是、您能提供有关每个引脚替代功能的更多信息吗?

2. KGD 器件是否 支持数据表第10页中定义的串行端口接口。   

正在等待快速响应。  

谢谢!

Nischitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nischitha、

    我将就此问题向器件专家提出这一问题。 为耽误您的时间而道歉。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nischitha、

    user6135760 说:
    1. KGD 器件是否具有与 GPIO 进行多路复用的备用功能? 如果是、您能否提供有关每个引脚的替代功能的更多信息?[/QUOT]

    适用于封装器件的所有 GPIO 多路复用器选项也可用于 KGD。  您可以使用 GB 或 PTP 信号描述表来确定替代功能。  

    user6135760 说:
    2. KGD 器件是否 支持数据表的表10中定义的串行端口接口。   [报价]

    是、KGD 器件上的 GPIO 16-19或54-57上提供 SPI 功能。

    [/quote]