请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM320F28335-HT 工具与软件:
您好!
SM320F28335-HT 数据表具有3种封装 GB、PTP 和 KGD。 GB 和 PTP 封装提供每个引脚的信号描述以及多功能详细信息。 对于已知的合格裸片器件、提供了裸片焊盘信息以及信号名称、但数据表中未提供每个 GPIO 引脚的多功能或替代功能。
KGD 器件是否具有与 GPIO 进行多路复用的备用功能? 如果是、您能提供有关每个引脚替代功能的更多信息吗?
2. KGD 器件是否 支持数据表第10页中定义的串行端口接口。
正在等待快速响应。
谢谢!
Nischitha