This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SPIA 使用

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377219/tms320f28388d-spia-use

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户正在开发 F28388D、并询问这对引脚32-33-34-35是否可用于 SPIA 读取和写入 EEPROM? 调试时、读写的数据不同。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    SPI 是一种同步的全双工通信、这意味着每个 SPI 模块都必须进行读取和写入。 C2000Ware SPI 示例 5和6展示了使用来自 EEPROM 的一个 SPI R/W 的推荐方法。 如果您想使用两个 SPI 是可行的、但每个实例都必须具有 R/W、如下图所示。 由于数据的输出方式不同、因此最好查看 SPIDAT 是否分别与 TX 或 RX 缓冲区匹配。    


     此致、

    Aishwarya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢您的帮助! 还有一个问题、 在 DC 模式下、28388D 的 EtherCAT 需要多长时间才能实现 PDO 交互? 主站期望每125us 进行一次交互。 ESC 能否支持这一点? 谢谢!

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    由于该问题与另一个外设相关、因此请继续并开始新主题、以便正确的专家可以回答您的问题。 如果没有其他与 SPI 相关的问题、我将继续并关闭该主题。

    此致、

    Aishwarya.