请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的专家:
我们的客户正在开发 F28388D、并询问这对引脚32-33-34-35是否可用于 SPIA 读取和写入 EEPROM? 调试时、读写的数据不同。
Joyce
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我们的客户正在开发 F28388D、并询问这对引脚32-33-34-35是否可用于 SPIA 读取和写入 EEPROM? 调试时、读写的数据不同。
Joyce
Joyce、您好!
SPI 是一种同步的全双工通信、这意味着每个 SPI 模块都必须进行读取和写入。 C2000Ware SPI 示例 5和6展示了使用来自 EEPROM 的一个 SPI R/W 的推荐方法。 如果您想使用两个 SPI 是可行的、但每个实例都必须具有 R/W、如下图所示。 由于数据的输出方式不同、因此最好查看 SPIDAT 是否分别与 TX 或 RX 缓冲区匹配。
此致、
Aishwarya.