This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:ADC-DAC 环回测试

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F2800156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1379808/tms320f2800156-q1-adc-dac-loopback-testing

器件型号:TMS320F2800156-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我想对 ADC 进行 FuSa 的环回测试。 我所使用的芯片型号没有 CMPSS 模块。 它只有 CMPPS_LITE。  

是否可以使用 CMPSS_LITE 模块进行 ADC-DAC 环回测试?

如果不可能、我需要做什么来测试 ADC 模块?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于 ADC 模块始终对 CMPSS1 DACL 输出进行采样、并且您使用的器件没有 CMPSS1、因此无法进行 环回测试。

    让我请其他专家看看如何在没有 cmps1的情况下进行测试。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mesut:

    对于没有 CMPSS 的设备,  CMPSS_LITE 模块应该可以工作,您可以尝试 使用 CMPSS_LITE 模块进行回送测试吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    感谢您的回答。

    我已经尝试使用  CMPSS_LITE 模块进行环回测试。 它没有工作。 我始终测量0。

    但是、 型号中不包含的 CMPSS1模块已经起作用。 当我更新 DACL 值时、ADC 结果发生变化。 在 CCS 中、 CMPSS1具有寄存器、值发生变化。 这是奇怪的。  

    在 DS  表4-1中。 器件比较显示器件型号 没有 CMPSS 模块、但我正在使用它。 SysConfig 具有用于 TMS320F2800156-Q1型号的 CMPSS1模块、并会为其生成代码。  

    这是我的工作代码、但根据文档、它不应该工作。 (DS 和 TRM)

    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    #include "c2000ware_libraries.h"
    
    #define myADC0_BASE ADCA_BASE
    #define myADC0_RESULT_BASE ADCARESULT_BASE
    
    #define myCMPSS0_BASE CMPSS1_BASE
    #define myCMPSS0_HIGH_COMP_BASE CMPSS1_BASE    
    #define myCMPSS0_LOW_COMP_BASE CMPSS1_BASE   
    
    uint16_t myADC0Result[3];
    
    //Generated by Sysconfig
    void myCMPSS0_init(){
        //
        // Select the value for CMP1HPMXSEL.
        //
        ASysCtl_selectCMPHPMux(ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_1,0U);
        //
        // Select the value for CMP1LPMXSEL.
        //
        ASysCtl_selectCMPLPMux(ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_1,0U);
        //
        // Sets the configuration for the high comparator.
        //
        CMPSS_configHighComparator(myCMPSS0_BASE,(CMPSS_INSRC_DAC));
        //
        // Sets the configuration for the low comparator.
        //
        CMPSS_configLowComparator(myCMPSS0_BASE,(CMPSS_INSRC_DAC));
        //
        // Sets the configuration for the internal comparator DACs.
        //
        CMPSS_configDACHigh(myCMPSS0_BASE,(CMPSS_DACVAL_SYSCLK | CMPSS_DACSRC_SHDW));
        CMPSS_configDACLow(myCMPSS0_BASE, CMPSS_DACSRC_SHDW);
        //
        // Sets the value of the internal DAC of the high comparator.
        //
        CMPSS_setDACValueHigh(myCMPSS0_BASE,1500U);
        //
        // Sets the value of the internal DAC of the low comparator.
        //
        CMPSS_setDACValueLow(myCMPSS0_BASE,2000U);
        //
        //  Configures the digital filter of the high comparator.
        //
        CMPSS_configFilterHigh(myCMPSS0_BASE, 0U, 1U, 1U);
        //
        // Configures the digital filter of the low comparator.
        //
        CMPSS_configFilterLow(myCMPSS0_BASE, 0U, 1U, 1U);
        //
        // Sets the output signal configuration for the high comparator.
        //
        CMPSS_configOutputsHigh(myCMPSS0_BASE,(CMPSS_TRIPOUT_ASYNC_COMP | CMPSS_TRIP_ASYNC_COMP));
        //
        // Sets the output signal configuration for the low comparator.
        //
        CMPSS_configOutputsLow(myCMPSS0_BASE,(CMPSS_TRIPOUT_ASYNC_COMP | CMPSS_TRIP_ASYNC_COMP));
        //
        // Sets the comparator hysteresis settings.
        //
        CMPSS_setHysteresis(myCMPSS0_BASE,0U);
        //
        // Configures the comparator subsystem's high ramp generator.
        //
        CMPSS_configRampHigh(myCMPSS0_BASE, CMPSS_RAMP_DIR_DOWN, 0U,0U,0U,1U,true);
        //
        // Configures the comparator subsystem's low ramp generator.
        //
        CMPSS_configRampLow(myCMPSS0_BASE, CMPSS_RAMP_DIR_DOWN, 0U,0U,0U,1U,true);
        //
        // Disables reset of HIGH comparator digital filter output latch on PWMSYNC
        //
        CMPSS_disableLatchResetOnPWMSYNCHigh(myCMPSS0_BASE);
        //
        // Disables reset of LOW comparator digital filter output latch on PWMSYNC
        //
        CMPSS_disableLatchResetOnPWMSYNCLow(myCMPSS0_BASE);
        //
        // Sets the ePWM module blanking signal that holds trip in reset.
        //
        CMPSS_configBlanking(myCMPSS0_BASE,1U);
        //
        // Disables an ePWM blanking signal from holding trip in reset.
        //
        CMPSS_disableBlanking(myCMPSS0_BASE);
        //
        // Configures whether or not the digital filter latches are reset by PWMSYNC
        //
        CMPSS_configLatchOnPWMSYNC(myCMPSS0_BASE,false,false);
        //
        // Disables the CMPSS module.
        //
        CMPSS_disableModule(myCMPSS0_BASE);
    
        //
        // Delay for CMPSS DAC to power up.
        //
        DEVICE_DELAY_US(500);
    }
    
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
    
        //
        // Initialize device clock and peripherals
        //
        Device_init();
    
        //
        // Disable pin locks and enable internal pull-ups.
        //
        Device_initGPIO();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // PinMux and Peripheral Initialization
        //
        Board_init();
    
        // Configures a start-of-conversion (SOC) in the ADC and its interrupt SOC trigger.
        ADC_setupSOC(myADC0_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_SW_ONLY, ADC_CH_ADCIN5, 500U);
        ADC_setInterruptSOCTrigger(myADC0_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_INT_SOC_TRIGGER_NONE);
    
        ADC_setupSOC(myADC0_BASE, ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_SW_ONLY, ADC_CH_ADCIN1, 360U);
        ADC_setInterruptSOCTrigger(myADC0_BASE, ADC_SOC_NUMBER1, ADC_INT_SOC_TRIGGER_NONE);
    
        ADC_setupSOC(myADC0_BASE, ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_SW_ONLY, ADC_CH_ADCIN0, 360U);
        ADC_setInterruptSOCTrigger(myADC0_BASE, ADC_SOC_NUMBER2, ADC_INT_SOC_TRIGGER_NONE);
    
        ASysCtl_enableADCDACLoopback(ASYSCTL_ADCDACLOOPBACK_ENLB2ADCA);
    
        CMPSS_enableModule(CMPSS1_BASE);
    
        uint16_t dacl = 1000U;
    
        //
        // C2000Ware Library initialization
        //
        C2000Ware_libraries_init();
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and real time interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;
    
        while(1)
        {
          dacl += 100;
          CMPSS_setDACValueLow(CMPSS1_BASE,dacl);
    
          //
          // Convert, wait for completion, and store results
          //
          ADC_forceMultipleSOC(myADC0_BASE, (ADC_FORCE_SOC0 | ADC_FORCE_SOC1 | ADC_FORCE_SOC2));
    
          //
          // Wait for ADCA to complete, then acknowledge flag
          //
          while(ADC_isBusy(myADC0_BASE) != false);
    
          //
          // Store results
          //
          int i;
          for(i=0; i<3; ++i)
          {
            myADC0Result[i] = ADC_readResult(ADCARESULT_BASE, (ADC_SOCNumber)((int)ADC_SOC_NUMBER0+i));
          }
    
          //
          // Hit run again to get updated conversions.
          //
          ESTOP0;
            
        }
    }
    
    //
    // End of File
    //
    

    DEV CFG 寄存器的寄存器信息

    PARTIDL = 0x00064280
    PARTIDH = 0x07FE0500
    REVID = 0x00000002

    谢谢