Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好、专家团队:
我想使用 PWMXBAR 作为 eQEP 的输入、尝试了几次、但未成功。 技术参考手册(SPRUIY4B)不指定 PWMXBAR 输入源、SYSCFG 配置生成的"board.c"文件也是空函数。
如何设置一种将 InputXBAR 路由到 PWMXBAR 的方法?
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、专家团队:
我想使用 PWMXBAR 作为 eQEP 的输入、尝试了几次、但未成功。 技术参考手册(SPRUIY4B)不指定 PWMXBAR 输入源、SYSCFG 配置生成的"board.c"文件也是空函数。
如何设置一种将 InputXBAR 路由到 PWMXBAR 的方法?
此致、
插孔
尊敬的 Jack:
您可以参考 C2000Ware 示例"eQEP_ex3_EPWM_Xbar"中提供的示例。该示例应演示如何 使用 eQEP 模块计算 PWM 信号的频率。 该 EPWM 信号通过输入交叉开关和 EPWM XBAR 连接到 eQEP 的输入。
在 C2000Ware 中:driverlib\f280015x\examples\eQEP
此致、
Ozino
你好 Ozino、
感谢您的答复。 问题现已解决、更改如下:
1手动输入 Xbar 初始化语句、以前在"board. 由 SYSCFG 生成的 C"文件是一个空函数:
XBAR_enableEPWMMux (EPWM_TRIP4、XBAR_MUX17);
XBAR_setInputPin (INPUTXBAR_BASE、TUBIESG_XBAR_INPUT、TUBIESG_XBAR_SOURCE);
XBAR_setEPWMMuxConfig (EPWM_TRIP4、XBAR_EPWM_MUX17_INPUTXBAR7);
XBAR_setEPWMMuxConfig (EPWM_TRIP4、XBAR_EPWM_MUX17_INPUTXBAR7);
XBAR_enableEPWMMux (EPWM_TRIP4、XBAR_MUX17);
2在手册(Spruiy4B)中没有找到对应于 PwmXbar.1的说明,但下图中的黄色字体提醒我将原来的 XbarInput2更改为 XbarInput7,问题解决了!

此致、
插孔