This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F280015x

Guru**** 2536020 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380332/tms320f2800157-tms320f280015x

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、专家团队:

我想使用 PWMXBAR 作为 eQEP 的输入、尝试了几次、但未成功。 技术参考手册(SPRUIY4B)不指定 PWMXBAR 输入源、SYSCFG 配置生成的"board.c"文件也是空函数。

如何设置一种将 InputXBAR 路由到 PWMXBAR 的方法?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您可以参考 C2000Ware 示例"eQEP_ex3_EPWM_Xbar"中提供的示例。该示例应演示如何 使用 eQEP 模块计算 PWM 信号的频率。 该 EPWM 信号通过输入交叉开关和 EPWM XBAR 连接到 eQEP 的输入。

    在 C2000Ware 中:driverlib\f280015x\examples\eQEP

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ozino、

    感谢您的答复。 问题现已解决、更改如下:

    1手动输入 Xbar 初始化语句、以前在"board. 由 SYSCFG 生成的 C"文件是一个空函数:

    XBAR_enableEPWMMux (EPWM_TRIP4、XBAR_MUX17);
    XBAR_setInputPin (INPUTXBAR_BASE、TUBIESG_XBAR_INPUT、TUBIESG_XBAR_SOURCE);
    XBAR_setEPWMMuxConfig (EPWM_TRIP4、XBAR_EPWM_MUX17_INPUTXBAR7);

    XBAR_setEPWMMuxConfig (EPWM_TRIP4、XBAR_EPWM_MUX17_INPUTXBAR7);
    XBAR_enableEPWMMux (EPWM_TRIP4、XBAR_MUX17);

    2在手册(Spruiy4B)中没有找到对应于 PwmXbar.1的说明,但下图中的黄色字体提醒我将原来的 XbarInput2更改为 XbarInput7,问题解决了!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    太棒了! 很高兴听到您已使其正常工作。 感谢您分享反馈。

    此致、

    Ozino