This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:f28076四开关同相降压/升压

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380824/tms320f28076-f28076-four-switch-non-inverting-buck-boost

器件型号:TMS320F28076
Thread 中讨论的其他器件:LM5177

工具与软件:

你(们)好  

我要使用 CLA (DSP)进行 四次切换
同相降压/升压:

我不知道如何计算 CCM 和 DCM

我想使用 lm5177相移模式、

计算 CCM VIN 12.5v;Vout=12v;L=10uH、FS =100kHz

BUCK Duty 0.7347 ; BOOST Duty=0.2347 ;

使用 PLECS 模拟器正确。

但哪个 DCM IO 呢?

哪种 DCM BUCK 占空比?BOOST 占空比?  

Mean DBM

您能提供参考数据供我计算吗?

我们使用 Mathcad

 

e2e.ti.com/.../IET-Power-Electronics-_2D00_-2020-_2D00_-Zhang-_2D00_-Advanced-four_1020_mode_1020_modulation_1020_based-four_1020_switch-non_1020_inverting-buck-boost-converter_5F00_p6_5F00_dcm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有此数据提供给您。 但是、您可以使用一个降压/升压参考设计作为固件开发的起点:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参见 sprabx5.pdf、no  计算 dcm 或 iob。

    计算降压模式 DCM 占空比

    Vin=53v、vo =28.6 v;l=3.2uH;fs=100kHz;Iout=1A

    CCM 占空比=D0=0.5396、Iout 最小值=20.57A

    Iout=1A 时、占空比=0.1189

    CCM 到 DCM 限制=Iob=20.57A

     

    但对于降压/升压、如何计算?

    如果您有和 ref dtata、请告诉我

    信标我需要在 CLA (DSP)中使用二极管仿真模式(DE 模式)。

    计算 DCM、CLA 中的动态开/关 S2S。

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有提供这些数据或指导。