This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在地址"0x3ff16a"处中断、没有可用调试信息、或位于程序代码之外。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382430/tms320f28379d-break-at-address-0x3ff16a-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在处理 TMS320F28379D 上的 CAN 通信、涉及 TMDSCND28379D 系列的三个 MCU。 我正在使用单个 PC 和 USB 调试器一次使用一个探针、将我的代码转储到所有三个 MCU 的 RAM 中。 最初、我将代码转储到 MCU 1的 RAM 中、然后使用不同的源代码并将代码转储到 MCU 2中。 对于 MCU 3执行同样的操作后、系统立即停止并显示"在没有可用调试信息的地址"0x3ff16a"处中断、或显示在程序代码之外"、其中显示了地址中的 ITRAP。  我不确定是否缺少任何其他设置。 任何建议都会很有帮助。

此致、

Abhilash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash:

    您是否仅在 MCU3上看到此错误? 是否确定未写入不正确的存储器或覆盖 MCU3上的现有存储器?

    此致!

    Ryan Ma