请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
团队成员、您好!
我正在处理 TMS320F28379D 上的 CAN 通信、涉及 TMDSCND28379D 系列的三个 MCU。 我正在使用单个 PC 和 USB 调试器一次使用一个探针、将我的代码转储到所有三个 MCU 的 RAM 中。 最初、我将代码转储到 MCU 1的 RAM 中、然后使用不同的源代码并将代码转储到 MCU 2中。 对于 MCU 3执行同样的操作后、系统立即停止并显示"在没有可用调试信息的地址"0x3ff16a"处中断、或显示在程序代码之外"、其中显示了地址中的 ITRAP。 我不确定是否缺少任何其他设置。 任何建议都会很有帮助。
此致、
Abhilash