This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2596425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385471/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

嗨、团队:

TMS320F280025C 与 DRV8343配合工作的电流。

我们当前正在调优 BLDC 电机。

电机输入参数包括:

1.极数- 4.

2.阶段数目- 3.

3.工作电压- 24V  

4.额定转速- 4700转/分

5.空载速度-6500rpm

6.额定扭矩-0.5

7.额定电流- 12A

电机电阻 LD 和 LD 值是根据仿真值输入的。

在 BLDC 中、无传感器 FOC 基本代码

//电机的最大电流值、单位为 A
#define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A (10.1f)  

1.上述最大电流是否反映为电机的相电流?

2.要达到上述要求,我们应该调整哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.最大扭矩电流等于电机的峰值相电流和额定电流* sqrt (2)。

    2.只需根据电机设置正确的最大电流、按照实验用户指南确定电机参数。

    请查看包含您想要了解的内容的实验用户指南。