请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 工具与软件:
嗨、团队:
TMS320F280025C 与 DRV8343配合工作的电流。
我们当前正在调优 BLDC 电机。
电机输入参数包括:
1.极数- 4.
2.阶段数目- 3.
3.工作电压- 24V
4.额定转速- 4700转/分
5.空载速度-6500rpm
6.额定扭矩-0.5
7.额定电流- 12A
电机电阻 LD 和 LD 值是根据仿真值输入的。
在 BLDC 中、无传感器 FOC 基本代码
//电机的最大电流值、单位为 A
#define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A (10.1f)
1.上述最大电流是否反映为电机的相电流?
2.要达到上述要求,我们应该调整哪些参数?