This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:寄存器无法在.CLA 文件中写入

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383702/tms320f28374s-registers-cannot-be-write-in-cla-file

器件型号:TMS320F28374S
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具与软件:

使用.cla flie 中的 cla1forcetask7、而 cla1Task7对 i32count 工作正在更改。

但 GPIO48和 EPWM7.CMPB 没有被设置,且 cnt 没有.c flie 中的值,

为什么这些寄存器无法   在.CLA 文件中进行读写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jane:

    CLA 文件中的 CLA 代码无法执行您在此处所示的位字段访问。 相反、您应该使用 HWREG 线路访问寄存器位字段、如下例所示:

    这种 HWREG 访问是可以的、因为该功能在 hw_types.h 文件中定义、可以为 CLA 编译(如果在工程设置中将工程指定为 CLA 工程)。 如果您从示例 CLA 项目开始、该项目 已经配置好。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的帮助。

    它似乎不起作用。  

    我们 需要在 share.cla 文件中设置 EPWM7Regs.AQCSFRC.all = 5。

    首先,我们设置  

    int32 * tt = 0X004649;在.c 文件中定义。

    如您所说、  在   share.cla 文件中的 cal1task1 ()中、  

    HWREG( tt  )=5;

     cal1task1()  正在运行。  但 AQCSFRC 仍然= 0 ,它也不起作用。

    你能指出出什么问题吗?

    顺便说一下、我们使用 SYS/BIOS、这会影响.CLA 来读取/写入寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jane:

    由于  AQCSFRC 是16位寄存器、因此您应该改用  HWREGH。 您可以尝试在.cla 文件中使用以下行吗:

    HWREGH(EPWM7_BASE + EPWM_O_AQCSFRC) = 5;

      如果更容易的话、您还应该能够从 epwm.h 文件中直接调用任何内联 driverlib 函数。

    顺便说一句、我们使用 SYS/BIOS、这会影响.CLA 读写寄存器吗?

    我不相信、但让我让 SysBIOS 专家来评论。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!