This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069PZT GPIO 上拉

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385888/tms320f28069-tms320f28069pzt-gpio-pull-up

器件型号:TMS320F28069

工具与软件:

当使用多个引脚作为简单输入并启用内部上拉电阻时、输入始终为上拉电阻。 我尝试了硬2K 下拉、但输入仍读为高电平。 我禁用上拉、可以在从外部下拉时读取低电平、在从外部上拉时读取低电平。 内部上拉电阻有什么问题? 我会认为我可以将其用作正常上拉。 我的电流电路没有外部上拉、因此我希望使用内部上拉。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    我不确定我是否理解您的问题。 从您的描述来看、内部上拉电阻器似乎可以按预期工作。 您期望/希望看到什么行为?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、为了产生零输入、必须使用多大的电阻器来拉动具有上拉使能的输入? 更可靠地运行  

    感谢您的答复。  

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    数据表中的下表指示上拉启用且输入电压为0V 时引脚上的电流消耗。 通过这些信息、您可以推断上拉电阻器的电阻:

    3.3 / 0.000140 = 24k 欧姆。

    引脚上的电压实际上与电阻梯中间的电压相同、其中3.3V 电阻为24k 欧姆、0V 电阻是您的下拉电阻、该电压不会恰好为0、但可以非常接近0 (例如、使用100欧姆等强下拉电阻)。

    谢谢!

    Luke