请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具与软件:
当使用多个引脚作为简单输入并启用内部上拉电阻时、输入始终为上拉电阻。 我尝试了硬2K 下拉、但输入仍读为高电平。 我禁用上拉、可以在从外部下拉时读取低电平、在从外部上拉时读取低电平。 内部上拉电阻有什么问题? 我会认为我可以将其用作正常上拉。 我的电流电路没有外部上拉、因此我希望使用内部上拉。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当使用多个引脚作为简单输入并启用内部上拉电阻时、输入始终为上拉电阻。 我尝试了硬2K 下拉、但输入仍读为高电平。 我禁用上拉、可以在从外部下拉时读取低电平、在从外部上拉时读取低电平。 内部上拉电阻有什么问题? 我会认为我可以将其用作正常上拉。 我的电流电路没有外部上拉、因此我希望使用内部上拉。
谢谢!
Don、您好!
数据表中的下表指示上拉启用且输入电压为0V 时引脚上的电流消耗。 通过这些信息、您可以推断上拉电阻器的电阻:

3.3 / 0.000140 = 24k 欧姆。
引脚上的电压实际上与电阻梯中间的电压相同、其中3.3V 电阻为24k 欧姆、0V 电阻是您的下拉电阻、该电压不会恰好为0、但可以非常接近0 (例如、使用100欧姆等强下拉电阻)。
谢谢!
Luke